Ropa de protección ignífuga

Protección ignífuga

Busca novedades, noticias, artículos…

La ropa de protección ignífuga protege a los trabajadores de altas temperaturas y del breve contacto con el fuego

Hay profesiones en que los empleados deben protegerse ante el riesgo de sufrir quemaduras de manera continua, como bomberos, soldadores o trabajadores de la industria química, entre otros sectores.

El vestuario de protección contra el calor y la llama es necesario en este tipo de actividades para evitar accidentes relacionados con el fuego y el calor.

Tipos de calor

El calor es una fuente de energía que puede transferirse de tres maneras diferente: por conducción, por convección y por radiación.

Conducción

La transmisión de calor por conducción o contacto consiste en el traspaso de temperatura de un cuerpo a otro que se tocan entre sí.

Convección

En la transmisión de calor por convección interviene un fluido que transporta la energía calórica entre diferentes zonas o cuerpos.

Radiación

El calor también se transfiere por radiación, de manera que una fuente genera temperaturas muy elevadas y emite calor a otra sin haber contacto o fluido intermedio, si no que la materia la absorbe directamente.

 

El vestuario de protección ignífuga debe proteger ante al menos uno de estos tipos de transmisión calórica. Por otro lado, también ofrecerá protección ante salpicaduras de metal fundido.

También te puede interesar: Soluciones que aumentan la seguridad en el trabajo

Tipos de ropa de protección ignífuga

Las prendas ignífugas están diseñadas para proteger a los trabajadores ante un breve contacto con el fuego y de al menos un tipo de calor, que vendrá especificado en las características del vestuario.

Que sea un tejido ignífugo no significa que no vaya a pasar nada cuando se acerque la llama; son materiales que no propagan la llama, y cuya resistencia al fuego es mayor. También se denomina retardante, porque la combustión en la ropa de protección ignífuga será mucho más lenta, y si la llama se retira se apagará.

Las prendas de protección ignífuga se confeccionan de dos maneras: con tela propiamente ignífuga o con tejidos impregnados químicamente para otorgar las características ignífugas, como ocurre con el algodón.

Los tejidos permanentes son tejidos ignífugos compuestos de hilos de propiedades ignífugas, por lo que no necesitan ningún tratamiento adicional. Esta característica permite que las prendas ignífugas permanentes eviten la propagación del fuego y que estas propiedades permanezcan inalterables después del uso o los lavados.

Por otro lado, también se debe tener en cuenta la ropa antiestática si existe el riesgo ante el calor y la llama. En entornos de trabajo inflamable, es importante evitar las cargas electroestáticas para evitar explosiones.

Ropa de protección ignífuga bomberos
Los tejidos ignífugos permanentes mantienen sus propiedades por más tiempo, incluso después de los lavados.

 

En Rubix contamos con prendas de protección ignífuga permanente y antiestáticas de nuestra marca exclusiva Spartex, como la cazadora FUNDICIÓN MAX REQS2937, que protege frente a grandes salpicaduras de metal fundido, al calor, a la llama y a la quemadura de arco eléctrico.

Por otro lado, los pantalones FUEGO LIGHT REQS1825 son ignífugos y antiestáticos, y protegen frente al arco eléctrico, además de salpicaduras de metal fundido o procesos de soldeo puntuales.

Además, la parka FUEGO AV REAVQS9827 es ignífuga, antiestática, impermeable, de protección al frío y al arco eléctrico, y de alta visibilidad, una prenda multiprotección pensada para entornos inflamables en exterior.

Normativa EN ISO 11612: Ropa de protección contra el calor y la llama

La ropa ignífuga de protección contra el calor y la llama se rigen bajo la normativa EN ISO 11612. Son prendas destinadas a proteger el cuerpo, excepto las manos.

El pictograma de esta norma se identifica con una llama, y cada tipo de prenda debe especificar el tipo de propagación de la llama y los niveles de prestación de los diferentes riesgos. El orden de los parámetros es el siguiente:

  • A1: Propagación limitada de la llama
  • A2: Propagación limitada de la llama de forma vertical
  • B: Resistencia al calor convectivo, escala 1-3
  • C: Resistencia al calor radiante, escala 1-4
  • D: Resistencia a salpicaduras de aluminio fundido, escala 1-3
  • E: Resistencia a salpicaduras de hierro fundido, escala 1-3
  • F: Resistencia al calor por contacto, escala 1-3

Conocer los riesgos a los que se expone el trabajador en cada área de trabajo permitirá aportar los equipos y vestuario de protección necesarios para garantizar la seguridad del trabajador.

El uso de ropa de protección ignífuga certificada por EN ISO 11612 combinada con los guantes, cascos y calzado adecuados, minimizará los riesgos de quemaduras en entornos inflamables.

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR