Vestuario impermeable y transpirable

Vestuario impermeable

Busca novedades, noticias, artículos…

Ante climas adversos, vestuario impermeable y transpirable.

La ropa de protección cumple diferentes requisitos según sus materiales, composiciones o acabados. Una de estas clasificaciones es el vestuario impermeable de protección contra el agua, la lluvia o la intemperie, cuya característica principal es evitar que el agua traspase la ropa y que el usuario se mantenga seco.

Norma EN343

La normativa que regula la ropa de protección contra la lluvia es UNE-EN 343:2019. Esta norma mide la impermeabilidad a la vez que la resistencia al vapor de agua o transpiración.

Ambos valores son importantes para la protección del trabajador, para que la humedad de fuera no penetre hacia dentro, y para que el sudor no quede condensado en el interior.

El hecho de que no permita entrar el agua, pero sí salir el vapor es porque la ropa de protección impermeable está compuesta por materiales cuya estructura está constituida por poros suficientemente grandes para dejar pasar las moléculas de vapor, pero pequeñas para las moléculas de agua.

Estas dos variantes que regula la normativa EN343 aparecen especificadas junto al pictograma. La X se substituye por valor de resistencia a la permeación de agua o impermeabilidad de cada prenda. La Y, por el valor de transpiración o resistencia al vapor de agua.

Norma EN343 para vestuario impermeable
En el pictograma de la normativa EN343 se especifica el valor de impermeabilidad y de transpiración.

Tipos de resistencia al agua

Es importante destacar que el vestuario impermeable tiene características diferentes que el resistente o el repelente al agua.

El vestuario impermeable es el que regula la normativa EN343, y el que garantiza que el agua no penetra por la prenda.

Sin embargo, el vestuario resistente al agua protege ante lluvias leves, pero no evitará que el trabajador se moje si la tormenta o cantidad de agua es mayor.

Por otro lado, la ropa repelente al agua provoca que resbale por la prenda antes de penetrar en ella. Pero de nuevo, si la lluvia es muy fuerte o las condiciones climatológicas empeoran, el vestuario repelente al agua no garantizará que no nos mojemos.

 

Materiales impermeables

Existen diferentes materiales resistentes a la penetración de la humedad, así como tejidos especiales para ropa contra la intemperie.

PVC

El PVC (policloruro de vinilo) es uno de los plásticos más utilizados. Sus propiedades son interesantes para la fabricación de productos de larga duración como mobiliario, electrodomésticos, juegos, elementos automovilísticos, etc. También se utiliza para productos breves como botellas o film para envolver. Por otro lado, las características resistentes, estancas y aislantes del PVC lo hacen un buen material para el vestuario de protección impermeable. El Mandal Pant de Helly Hansen utiliza este material para revestir la composición de poliéster y otorgarle la característica de impermeabilidad.

pOLIURETANO

Por otro lado, el poliuretano tiene un gran número de aplicaciones gracias a sus propiedades, la impermeabilización entre ellas. Se trata de un material resistente a altas temperaturas y al desgaste, que permite la transpiración evitando la creación de hongos. El poliuretano permite una larga duración y la reutilización del vestuario de protección impermeable. El traje de agua 804 Danubio de Juba está compuesto 100% de poliuretano sobre soporte en Nylon para garantizar la impermeabilidad, la transpiración, y la protección contra el agua o la intemperie.

gORE-TEX

También existen tejidos especiales que aportan una protección superior a la prenda gracias a su tecnología. Gore-Tex es posiblemente la más conocida de ellas.

El Gore-Tex es una tela ligera, impermeable y transpirable que se aplica en muchas prendas y calzado de protección al agua y al viento. Este descubrimiento accidental en los años 70 fue descubierto por Wilbert Gore y Robert Gore, padre e hijo, estirando varillas calentadas de politetrafluoroetileno (PTFE) de manera acelerada. El resultado fue una estructura microporosa con un 70% de aire que permitía la impermeabilidad y la transpiración. A partir de este descubrimiento, otros fabricantes han desarrollado sus propias membranas impermeables y transpirables como Helly Tech® de Helly Hansen.

 

En cada situación es necesario un equipo de protección y un vestuario adecuado. Para garantizar la seguridad del trabajador, es importante conocer qué tejidos o materiales utiliza cada prenda y comprobar que comprueban la normativa exigida en cada caso. Descubre toda nuestra propuesta de vestuario impermeable en nuestra tienda online.