Visual Workplace: información visual en el lugar de trabajo

Visual workplace

Busca novedades, noticias, artículos…

Identificación visual rápida y efectiva

En el lugar de trabajo, la rápida identificación de tareas, materiales o peligros es clave para el buen funcionamiento de la actividad.

Por desconocimiento o falta de información, se puede perder tiempo en tareas como buscar herramientas, hacer preguntas y esperar respuestas. Por otro lado, algunos trabajadores no preguntan por ego, falta de confianza o porque no hay nadie más cerca.

Esta falta de información o confusiones puede llegar a provocar un paso incorrecto en la cadena que ralentice o pare la producción, o incluso genere accidentes laborales poniendo en peligro al trabajador y a sus compañeros.

Información visual

Los humanos somos seres visuales y nuestro cerebro está acostumbrado a identificar señales continuamente. De hecho, el 50% de la actividad del cerebro es encontrar y reconocer información visual.

En un visual workplace, o lugar de trabajo visual, será rápido y sencillo identificar qué acciones se deben llevar a cabo en cada momento para agilizar la actividad, evitar errores y garantizar la seguridad de los trabajadores. De esta manera, los empleados sabrán cómo realizar las diferentes tareas y dónde están los materiales gracias a las señales.

Por ejemplo, en un sencillo vistazo, incluso alguien que no tenga experiencia, podrá reconocer dónde se encuentran las herramientas, en qué dirección debe girar una manivela o qué equipos de protección personal debe llevar en cada espacio.

El objetivo es que la información se entienda de un vistazo y que esté en el lugar adecuado donde surge la necesidad para el trabajador. Con este sistema visual, se garantiza que se entienda rápidamente en cualquier idioma y sin necesidad de preguntar al respecto.

Visual Workplace
Convertir el lugar de trabajo en un visual workplace facilita los procesos aportando información de manera entendible con un solo vistazo. Fuente: Brady

bENEFICIOS DEL VISUAL WORKPLACE

Convertir el entorno de trabajo a un lugar de trabajo visual supone beneficios notables para la empresa.

Gracias a un visual workplace mejora la seguridad laboral en dos sentidos. Los trabajadores refuerzan el conocimiento del procedimiento de un solo vistazo y reconocen las señales de alerta en caso de peligro. Por otro lado, en caso de accidente pueden identificar rápidamente qué acciones deben seguir, como qué botones presionar o dónde está el extintor en caso de incendio.

Además, incrementa la productividad porque los elementos visuales guían a los trabajadores en los pasos a seguir en cada momento, evitando pérdidas de tiempo para buscar información o encontrar los materiales.

También mejora el aprendizaje de los trabajadores reduciendo la necesidad de formación gracias al reconocimiento visual.

sOLUCIONES PARA UN VISUAL WORKPLACE

Existen múltiples soluciones para crear un entorno de trabajo visual, cada una adaptada a las necesidades y tareas a desarrollar en cada espacio.

Puede ser necesario implementar carteles que avisen de posibles riesgos y de los equipos de protección personal que son necesarios para desempeñar las actividades, así como dónde encontrar elementos de salvamento en caso de accidente, como esta señal de estación de lavaojos 815551 de Brady.

También, se puede incorporar marcado de zonas para delimitar áreas de paso o almacenaje, como la cinta antideslizante 104312 de Brady.

Por otro lado, Brady también ofrece impresoras de etiquetas para personalizar la impresión de señales para identificación de cables, de componentes, comunicación de datos, etc. Puedes encontrar impresoras industriales y también impresoras portátiles como el modelo BMP21 PLUS 139535, protegida con bordes robustos y con batería recargable para llevarla a cualquier zona de trabajo.

 

La adaptación a un visual workplace proporciona múltiples beneficios para la empresa y para los trabajadores, garantizando una mayor seguridad y el incremento de la productividad reduciendo las pérdidas de tiempo en la búsqueda de información.

Brady propone diferentes soluciones visuales adaptadas para cada necesidad. Descúbrelas en nuestra tienda online.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR