Busca novedades, noticias, artículos…
En industrias en las que se manipulan elementos químicos, los trabajadores deben ser sumamente cuidadosos con estas sustancias. Cualquier vertido puede provocar graves lesiones en el trabajador o en su alrededor.
La manera más rápida de actuar ante estas situaciones es utilizar un material absorbente, lo que ayudará a frenar la expansión del vertido y a limitar su propagación.
ACCIDENTES LABORALES POR VERTIDOS QUÍMICOS
Las sustancias químicas pueden afectar al trabajador de distinta manera, por eso es preciso que esté protegido con los equipos de protección individual correspondientes, como guantes, gafas o protección respiratoria, entre otros.
Si la protección no es la adecuada, el trabajador o trabajadora puede sufrir daños en la piel, desde irritación o picores hasta quemaduras. También en los ojos, por los vapores o partículas que se desprenden, que pueden provocar escozor y rojeces. Estos elementos además pueden ser inhalados penetrando en el sistema respiratorio y provocando graves consecuencias como el cáncer de pulmón.
Asimismo, los buzos o trajes de protección química son una solución de cuerpo entero que, combinado con otros EPI’s, ofrecen una protección mayor ante sustancias químicas, como el mono de protección multirriesgo 3M 4515.
PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Los trabajadores no son los únicos que pueden padecer daños de los vertidos de sustancias químicas. Estos derrames pueden llegar a ríos, mares o pantanos contaminando el ecosistema y poniendo en riesgo peces y otras especies animales. También a la sociedad en general, pues si los recursos hídricos se contaminan, disminuye la garantía de disponer de ellos en el futuro.
MATERIALES ABOSRBENTES
Los materiales absorbentes limitan la expansión de sustancias vertidas en la superficie. Gracias a esta contención, se evitan muchos riesgos laborales por los daños que pueden provocar las sustancias en sí, además de posibles accidentes derivados como resbalones.
Los materiales absorbentes pueden ser en polvo mineral o vegetal como el absorbente vegetal 854282 de Spartex, que está compuesto de pícea y abeto, siendo antideslizante y aplicable a cualquier tipo de líquido. Un saco de 40 litros tiene una capacidad de absorción de 25 litros de derrame.
Por otro lado, hay otros materiales absorbentes que están compuestos de polipropileno o celulosas y componen diferentes formas para distintas adaptaciones. Por ejemplo, 855099 de Spartex son hojas absorbentes de 40 cm x 50 cm fabricadas en SMS y con una capacidad de absorción de 80 litros.
También pueden tener forma de rodillo, como el 855097 de Spartex de polipropileno hidrófobo que absorbe hasta 130 litros. O la barrera 855101 de Spartex que repelen el agua conteniendo otras sustancias en ella, siendo capaces de absorber hasta catorce veces su peso.
Descubre estos y otros materiales absorbentes de la marca exclusiva Spartex en nuestra tienda online.
Los materiales absorbentes son un elemento de protección ante vertidos químicos de los que cualquier industria que manipule sustancias peligrosas o corrosivas debería disponer. Refuerzan la protección de los trabajadores, además de minimizar el riesgo de contaminar el medioambiente. Una solución higiénica, rápida, eficaz y fácil de utilizar para la seguridad laboral.
También te puede interesar: Protección de las manos frente a riesgos químicos